Swagelok unterstützt das Aerospace team Graz
Aerospace Team Graz will hoch hinaus
Das Team Aerospace Graz hatte sich ein grosses Ziel gesteckt:
Mit ihrer eigens entwickelten Rakete Aves nahmen Sie am Spaceport America Cup 2022 in New Mexico teil und wollten mit ihrer 3 Meter grossen Rocket eine Höhe von 10 km erreichen.


(Quelle: Aerospace Team Graz)
Das Aerospace Team ist eine interdisziplinäre Gruppe, bestehend aus über 50 Studierenden und aus den unterschiedlichsten Fachrichtungen der TU Graz - Graz University of Technology. Gemeinsam arbeiten alle Teammitglieder des Rocket Teams auf ihr ehrgeiziges Ziel hin.
Swagelok Austria ist sich bewusst, dass die Jungen von heute die Leader von morgen sind. Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, den Bereich der Forschung und Entwicklung und die Hochschulen im Land zu unterstützen.
In Form von Wissen oder Komponenten Sponsoring möchten wir dazu beitragen, innovative Projekte wie jenes des Aerospace Team Graz zu ermöglichen.
Was die Studenten antreibt und welche Projekte in der Pipeline stehen, haben wir den Präsidenten Michael Hofer im Frühjahr 2021 in einem Interview gefragt:
Sicherheit geht vor!
Für maximale Sicherheit am Arbeitsplatz ist es essenziell sich Fachwissen und Praxis rund um das Thema der korrekten Montage von Rohren und Verschraubungen, anzueignen. Welche Verschraubungen kommen bei einem bestimmten Medium zum Einsatz, welchen Durchmesser muss das Rohr haben und wie werden die Fittings richtig montiert? Dies alles lernten die Teammitglieder im Herbst 2020 während einem 1-tägigen Swagelok Fitting-Sicherheitsseminar.
Swagelok Produkte hoch in der Luft
In der Rakete AVES vom Aerospace Team der TU Graz werden diverse Komponenten aus unserem Produktportfolio verbaut:
- Rohrverschraubungen
- Rohre aus Edelstahl (direkt verfügbar im Rohrlager Wien)
Ventile
- Kugelhahn, Serie 60
- Überströmventil
- Faltenbalgventil
- Rückschlagventil
- Regulier- und Absperrnadelventil
Druckregler
- Druckreduzierregler mit Kolbensteuerung für mittleren und hohen Druck (Serie KPP)
Schläuche
- PTFE Schlauch Serie X
Weitere Komponenten
- Probeentnahmezylinder
- Gewindedichtband
- Berstscheiben
Übersicht Swagelok Produktpalette
ASTG News
News, Updates und Meilensteine
Update Propulsion 18.05.2021: they were making great progress in assembling the fluid system. To ensure maimum safety on their test stand, the fluid system possesses several safety valves, pressure and temperature sensors, and automatically controlled valves.
Sie haben Fragen zum Aerospace Team Projekt oder zu den Swagelok Produkten in der Rakete?
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
info@aa-solutions.at | Tel.: +43 2236 677079